19.09.2021 11:03 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 10585 Bewertung: (825) |
Hallo,
du hast am S7-1500 seite nur Profibus module fur komunikation, es kann nicht arbeiten mit Modbus protokol wie du mochtest am Et200S seite. Du brauchst module am S7-1500 seite was kann arbeiten mit Modbus RTU protokol, Ich denke HF module ist ok fur dieses situation, schau mal an HW catalogue fur HF module das Modbus implementiert kann. Dann du muss S7-1500 als Master setzen und ET200S mit Modbus serial module als Slave. Hoffe du hast erfarungen mit serial komunikation oder lesse bitte Modbus problematic zu erste am web. Fur S7-1500 du hast library ins TIA vorbereitet so Ich sehe keine problem mit MB_MASTER oder Modbus_Master block implemntieren. Gute link aber am English: Modbus RTU between S7-1500 and perters via CM PtP serial line |
Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 09/19/2021 11:05:53With best regards... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf