07.03.2014 18:33 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier mal am Beispiel einer Sollwertverstellung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.03.2014 19:10 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Wie meinst du das genau? Ich bin noch ganz am Anfang der Lernphase was Logo, WinCC und Simatic angeht |
07.03.2014 20:26 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Wie werden Easylog von Deltalogig verwenden da diese softwear auch im laufenden Betrieb daten von der Logo loggen kann. |
07.03.2014 21:00 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Was die Kommunikation zwischen HMI und LOGO! betrifft... Hier gibt es Beispiele: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.03.2014 09:29 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ja meinte ich. Ich werd erstmal schauen wie weit ich jetzt mit den Infos komme. Danke |
09.03.2014 16:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es geht auch über Zähler! Habe mal im Anhang ein Progi mit dem eine große Sollstückzahl über drei 1000er-Zähler eingegeben wird. Sicher nicht optimal, aber eine Möglichkeit. Es müssen dann alle drei Zähler mit gespeichert werden. So könnte man den Nummernblock ja in einzelne Segment, also Serie,Artikel-Nr.,usw., unterteilen. DateianhangSollwerteinstellung 2.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.03.2014 16:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.03.2014 19:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Version für die Eingabe einer 12-stelligen Seriennummer über vier Poti! Der Eingangswert von 0-10V wird auf 0-999 umgesetzt und ergibt somit vier Analogwerte die mit gespeichert und in Excel dann zu einer seriennummer zusammengefasst werden können! DateianhangSeriennummer analog.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf