04.09.2008 11:44 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
Verwende: GetTagChar("<serverprefix>::@ServerName"); wo <serverprefix> dass ist normalerweise Server(Rechner)name im Netzwerk zB. "Server1A::@ServerName" |
05.09.2008 08:03 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (51) |
Hallo, wenn es mit der Systemvariable nicht funktioniert, dann probier mal das angehängte Script, das den Servernamen über dmMachineTable.tm[0].szMachineName); ermittelt. Prinzipiell kannst du damit auch die Client-Namen ermitteln über tm[1], tm[2] etc. mfg Cookie DateianhangGetProjectServerName.zip (98 Downloads) |
05.09.2008 10:24 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
Oeffne das Bild "servername.pdl" am Client-Rechner (gespeichert mit WinCC v6.2 sp2)
Dateianhangservername.zip (86 Downloads) |
05.09.2008 12:02 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
ok, try this. Das habe ich im WinCCInformationSystem gefunden, kennwort: "GetServerTagPrefix example"
Dateianhangservername1.zip (146 Downloads) |
05.09.2008 12:21 | |
Beigetreten: 31.10.2006 Letzter Bes: 16.11.2023 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Warum sagt er mir jetzt : No server prefix was returned. No server prefix was returned. ?? |
05.09.2008 13:02 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
Hast Du das wirklich am ClientRechner gestestet? Ist ClientRechner mit dem Server verbundet? |
05.09.2008 13:29 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
Sorry, Ich habe keine Ahnung warum |
08.09.2008 11:29 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (7) |
Das kann Dir helfen: "WinCC Server / Client -- System-wide configuration -- Installing the OS as single-user / multi-user system" http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22327234 … und auch suche in der Hilfe von WinCC: > WinCC Information System > Configuration > Multi-User Systems >> Server Configuration >> Client Configuration |
Folgen Sie uns auf