17.06.2019 20:54 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vorerst danke an alle, habe mittlerweile die Kommunikation zwischen S7 und S120 hingekriegt. Konnte auch desweiteren CU und Servo mit dem passenden Telegrammen hinzufügen. Habe auch die S120 vorher mit STARTER in Betrieb genommen bevor ich das vergesse an dieser Stelle zu sagen. So jetzt folgendes ich habe einen Servo Motor dessen Daten über eine SMC10 laufen. Ich habe versucht den encoder neben der CU und Servo ins TIA zu packen dieser schmeisst mir dann aber einen Fehler aus. Meine Frage jetzt a) muss ich diese encoder noch zu Geräte konfig hinzufügen & b) wie kann ich auf meine Variablen von der S120 zugreifen? Mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: S_Moderator am: 06/26/2019 12:07:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.06.2019 07:13 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (295) |
Hallo, im Prinzip musst du für deine GSDML Projektierung wirklich nur im Starter in die Maske Telegrammkonfiguration schauen. Da siehst du alle Objekte und deren Telegramme. Dein Geber ist dem Motor zugeordnet und daher kein eigenes Objekt (das wären nur externe Maschinengeber). In deiner GSDML im TIA taucht der Geber also nicht auf. Die Daten des Motorgebers stecken bereits im Telegramm des Antriebs. Und falls du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dass die GSDML Datei korrekt projektiert ist, dann kannst du folgendes Starter Skript verwenden, um dir eine anwenderspezifische GSDML Datei aus dem Starter Projekt heraus erstellen zu lassen und diese dann ins TIA Portal dazu installieren: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/92022677 |
Best regards, |
|
27.06.2019 13:26 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (295) |
Hallo, aber wenn du die Länge im Antrieb auf 10/10 änderst, muss auch die Länge der Sende- und Empfangsdaten in der PLC 10 Worte lang sein. Das geht dann nicht mehr mit SINA_SPEED. Leider gibt es für Telegramm 220 keinen "fertigen" Baustein. Es gibt noch 2 Bausteine für Telegramm 20 und 352 (LSINAExt). Vielleicht hilft dir das weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747655 Ansonsten kannst du auch von Tel. 220 auf "999 freie BiCo" umstellen, dann bleiben alle Verschaltungen aus Tel 220 vorhanden aber sind editierbar. Welchen Parameter du auch immer meinst gefunden zu haben, der wäre dann nicht mehr gesperrt. Aber generell hat die Einschaltsperre am Antrieb sicher einen anderen Grund (Kommunikationsfehler o.ä.). |
Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf