Industry Online Support
Technical Forum
26.08.2008 13:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo forengemeinde, ich hab eine frage zum SFC82. ich möchte gern diesen nutzen um einen DB zu erstellen. so weit, so gut, dafür ist er ja da. aber ich würde gern als vorlage nicht einen vorhandenen DB nutzen, sondern einen von mir erzeugten UDT! hat das schon mal jemand versucht, bzw. weiß jemand, ob es überhaupt möglich ist? ich bin nun nach einigen recherchen fast der meinung, daß dies nicht möglich ist. es wäre allerdings klasse, wenn da jemand was gegenteiliges weiß und mir dabei helfen könnte. viele grüße sven |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 26.08.2008 16:24neue Überschrift nach splitting ...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
26.08.2008 14:08 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
juppieh habs grad selber raus bekommen. für alle, die es noch benötigen: [code] CALL "CREA_DBL" REQ :=#start LOW_LIMIT:=#DBNr UP_LIMIT :=#DBNr COUNT :=#DBlen ATTRIB :=B#16#0 SRCBLK :=#tmp_any RET_VAL :=#retval BUSY :=#busy DB_NUM :=#DBneu [/code] letztendlich geht es um die variable "#tmp_any" => dies ist eine temporäre variable, welche in der deklaration angelegt wird mit dem datentyp UDT <Nr> und schon hat man die struktur, welche man vorher sich erzeugt hat! ich bin begeistert. das eröffnet wieder möglichkeiten... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf