27.03.2014 03:36 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 06.11.2024 Beiträge: 3026 Bewertung: (1055) |
Ab Firmware 1.5 (seit ein paar Wochenerhaeltlich) koennen die S7-1500 CPU's als Shared I-Device mit bis zu vier uebergeordneten I/O Controllern verbunden werden. Mehr dazu gibt's im LinkNeue Firmwareversion V1.5 für SIMATIC S7-1500 CPUs. Das koennte durchaus sehr nutzbar sein wenn man schnell (auf Profinet I/O's basierend) zwischen mehreren 1500 CPU's Daten austauschen moechte (besondersauchdadurch das die CPUI/O Controller als auchShared I-Devicezur gleichen Zeit sein kann, das oeffnet den Weg fuer einen richtig schoen zusammengewurschtelten Datenaustausch, der allerdings auch durchaus Sinn machen kann fuer die Anwendung). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 27.03.2014 03:39Cheers |
|
Folgen Sie uns auf