26.08.2009 12:26 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Heiko, dazu kannst Du die sicherheitsgerichtete Master-I-Slave Kommunikation verwenden. Das Ganze ist im Handbuch auf Seite 78 (Kapitel 3.6.2) beschrieben. mfG, not_my_fault |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.08.2009 13:13 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (9) |
Ahh.... ich war schon auf der richtigen Spur... Danke. Genauer Beschrieben wie es geht steht übrigens unter: "S7 Distributed Safety, Projektieren und Programmieren" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22099875 Die Beschreibung ist allerdings etwas... nicht mehr ganz aktuell, denn wenn ich die DP-Schnittstelle der IM 151-7 F-CPU auf Betriebsart "Slave" stelle MUSS ich auch automatisch auch Parameter für die nicht sichere Kommunikation anlegen (auch wenn ich diese überhaupt nicht brauche!) sonst weigert sich HW Konfig zu übersetzen. |
Folgen Sie uns auf