28.04.2009 16:33 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, Dateianhangexample.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.04.2009 16:58 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Und noch ein kleiner Nachtrag, falls du zwingend Bildbausteine verwenden willst. Dieser FAQ wird dir weiterhelfen... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23426415 Gruß Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.04.2009 09:21 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, Du kannst dieses Problem über ein Skript im BB lösen. Einfach eine "interne Bildbaustein-Variable" an die Animation projektieren. Im Skript muss Du beide Fälle ausprogrammieren. Beim Skript muss Du zwei Parameter projektieren, damit Du die "Eigenschaften" (externe Variablen)beim Aufruf des Skripts übergeben kannst. Der Aufruf erfolgt über das Ereignis "Wert ändern" bei beiden "Eigenschaften". Beispiel: Sub Skript_1 (Par1, Par2) ============================ If (Par1 = true) and (Par2 = true) then variable_1 = 1 Else variable_1 = 0 End if ============================ Vielleicht hilft Dir ja das folgende Beispielprojekt weiter (Projekt mit WCF 2008 SP1 projektiert)! Bye DateianhangExample BB.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf