Industry Online Support
Technical Forum
11.12.2007 11:46 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Lars, hoffe, dass ich dieses Mal nicht wieder zur Verwirrung beitrage. ![]() Muss gestehen, dass ich mit Deiner Anwendung keinerlei Erfahrung habe. Aber genau dass hat mich gereizt mal zu suchen ob ich nicht was finde. Also: Bei SICK habe ich in den Technische Daten Linienscanner CLV 480 die Infos zur Datenschnittstelle zum Host gefunden: RS-232 oder RS-422/485, Datenausgabeformat einstellbar. Mit der Info hab ich mal hier im Produktsupport gesucht und da dieses Applikationsbeispiel gefunden: Anschluss eines Scanners / Barcodelesers an die integrierte PtP Schnittstelle der S7 CPU 31xC Vielleicht hilft Dir das ja schonmal weiter. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf