09.02.2007 10:24 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (2) |
Da haste auch Recht. Aber was ist mit dem Anlagenrechner, da ist kein Office drauf. houseman |
09.02.2007 10:55 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hm, googeln hilft vielleicht auch in diesem Fall [:D] http://support.microsoft.com/kb/172859/de nemo |
12.02.2007 10:46 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (2) |
Hallo Nemo, was kann ich denn sonst einsetzen um eine Tabelle auszugen? houseman |
15.02.2007 10:18 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo houseman, Tomcat |
15.02.2007 11:09 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (2) |
hallo Tomcat, ist eine Rezeptur, und ich habe noch nicht rausgekrigt, wie man sie Spalte Datum entfernt. houseman |
Folgen Sie uns auf