21.01.2016 19:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
PS2 ist ja auch nicht RS232. |
21.01.2016 21:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Genau! |
22.01.2016 22:33 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Ich denke Windows kann keinen Standardtreiber installieren, weil er die Maus am Com nicht erkennt. Die hat nähmlich keinen Strom am Com Port. Den erhält sie nur dadurch, das 2 Ausgänge des Ports statisch auf 1 und 0 gesetzt werden und das dann als Spannungsversorgung benutzt wird. Das funktioniert aber nur, wenn du eine Software vorher installierst. Deshalb hat man damals PS2 erfunden, da ist immer Spannung da. Ich hab mir vor ein paar Jahren mal einen com Tester gemacht, den kann ich mal hier anhängen. Muss nur entpackt werden und in dem Ordner ist dann eine Datei Rs232 Tester.exe Das Programm starten, es öffnet sich ein kleines Fenster. oben gibt es ein Einstellungssymbol, da kann man den Port wählen. Im Fenster sind dann oben 3 Taster, da kann man diese 3 Pins auf 1 setzen. Unten werden 4 Eingänge angezeigt. Man braucht also nur eine Dsub 9 Kupplung mit ein paar brücken und sieht, ob z.B. beim tasten von dtr (pin4) der z.B. mit pin 8 Cts gebrückt wurde, dieser auch zurückmeldet. Dateianhangrs232tester.zip (68 Downloads) |
22.01.2016 22:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Off-Topic: So langsam drifted das Thema ab.... Bin ich nicht unschuldig dran. |
Folgen Sie uns auf