13.05.2016 15:24 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Wenn dieses Werkzeugverwaltungssystem eine Eigenentwicklung ist (ihr also den Quellcode besitzt), dann würde ich die Kommunikation mit der LOGO direkt in diese integrieren. Wie ixo65 schon anmerkte kann die Logo über Ethernet nur das S7-Protokoll sprechen. Dafür gibt es entsprechende Bibliotheken, welche euer Programierer einbinden könnte. Freie Varianten für die Programmiersprachen C/C++ wären hier die libnodave (nur bis V0.8.4.6) oder Snap7. Für Java oder C# gibt es auch entsprechende Portierungen der Libs. Damit könnte der Sollwert direkt in die Logo geschrieben werden. Ein Problem könnte höchstens noch das HMI werden, weil sich die libnodave soweit ich weiß gegenüber der Logo als HMI ausgiebt und die Logo nur max. ein HMI unterstützt (und ihr wollt ja bereits ein echtes HMI an der Logo hängen haben). Kann aber auch sein, dass es funktioniert, ich hab kein HMI und konnte das Zusammenspiel von HMI und libnodave noch nicht testen. Ich weiß nur, dass mehrere Verbindungen der libnodave auf die selbe Logo nicht funktionieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.05.2016 12:07 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von neroneus wurde in ein separates Thema mit dem Titel Counter einer Logo (Server) in den Counter der 2. Logo übertragen gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf