20.02.2023 08:44 | |
Beigetreten: 20.02.2023 Letzter Bes: 26.02.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Anhang 1 zu vorherigem Beitrag |
20.02.2023 08:44 | |
Beigetreten: 20.02.2023 Letzter Bes: 26.02.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Anhang 2 zu vorherigem Beitrag |
20.02.2023 13:23 | |
Beigetreten: 20.02.2023 Letzter Bes: 26.02.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ah cool :) Danke! Dann probiere ich das nachher so noch einmal :) |
23.02.2023 21:43 | |
Beigetreten: 20.02.2023 Letzter Bes: 26.02.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
demo_projekt Variablenzuordnung ModbusDateianhangmodbus_demo.zip (65 Downloads) |
24.02.2023 02:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Hmmm ..., einen rechten Sinn macht dein LOGO!-Programm auf Grund deiner Beschreibung der Variablen im Post für mich nicht. Außerdem hast du eine Überlappung im VM-Speicher. Du nutzt in deinem Demo-Programm die NIs 1-3 mit den Adressen V0.0 - V0.2. Das Word VW0 setzt aus den Bytes VB0 und VB1 zusammen. Ergo: DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf