30.03.2021 19:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33204 Bewertung:
|
Meinst du jetzt mit App die echte LOGO! App oder den Webserver? |
30.03.2021 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33204 Bewertung:
|
Die LOGO! App ist ja entwickelt worden, da gab es noch keine LOGO!8.3. Vielleicht ist sie nicht kompatibel mit der LOGO!8.3 (Sicherheitszertifikat, HTTPS usw.). Eventuell solltest du einen Support Request starten. |
30.03.2021 19:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33204 Bewertung:
|
Hast du denn auf dem Handy das Sicherheitszertikat installiert? |
30.03.2021 19:51 | |
Beigetreten: 24.03.2021 Letzter Bes: 30.06.2022 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Nein für was ist das? |
30.03.2021 20:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33204 Bewertung:
|
SSL-Zertifikat - ohne geht es nicht mehr! - Webwerkstatt Stauß (stauss.de) |
Folgen Sie uns auf