Industry Online Support
Technical Forum
16.05.2012 16:23 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hier findest du das selbe Beispiel mit WinCC flexible 2008. Vll hilft dir das ja schon weiter! https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx |
18.05.2012 08:36 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Schon mal Danke für die Bemühungen!! Im Anhang findet Ihr meine Einstellungen die ich vorgenommen habe. Ich habe mal ein simpeles Schaltungsbeispiel aufgebaut. EIN / AUS Schalter im WinCC und Eingang I1 Logo schaltet Ausgang Q1 der Logo. leider funktioniert das so nicht Vielleicht hat ja jemand ne idee was ich falsch gemacht habe. Danke DateianhangEinstellungen Logo - WinCC.pdf (262 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: klatex am: 18.05.2012 08:42 |
|
21.05.2012 13:54 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Welche IP-Adressen und Subnetzmasken hast du eingestellt? |
21.05.2012 22:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich denke auch, das nochmal bei ganz einfachen Dingen gesucht werden sollte. Also, prüfen ob sich die IP's alle im gleichen SubNet liegen, Logo und HMI. Das TP177B hat sicherlich eine Art "Systemsteuerung", wo man ja auch IP, etc. einstellen kann. Müßte "ControlPanel" sein ............ hier ist das Handbuch zum TP177B, bzw. ähnliche Modelle. Ab Kapitel 6.2 geht es um die Einrichtung. Hast du beiden Geräte mit einem PC konfiguriert? Dann sollten die IP-Einstellungen passen..... aber trotzdem nochmals prüfen. Edit: Sind am Switch noch weitere Geräte? Evtl. IP-Adressenkonflikte? |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.05.2012 22:13 |
|
Folgen Sie uns auf