02.01.2016 20:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 33034 Bewertung: (4082) |
Kannst du mal dein komplettes Programm hochladen? |
02.01.2016 20:19 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, hier ist das komplette Programm..... Danke schonmal :-) Gruß Thorsten DateianhangWohnung 2.2.lsc.zip (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jail Breaker am: 02.01.2016 20:33:51 |
|
02.01.2016 20:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 33034 Bewertung: (4082) |
So, habe mal in deinem Diagramm den "I" gelöscht und anschließend das komplette Programm kopiert und in ein neues, leeres Diagramm eingefügt. Dann ließ sich der Eingang auch problemlos als I18 wieder einfügen. Da beim Kopieren Verweise (Referenzen) nicht mit kopiert werden, müsstest du das Programm kontrollieren. DateianhangWohnung 2.2_V2.zip (39 Downloads) |
Folgen Sie uns auf