21.12.2023 07:28 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Guten Morgen Ella_68, Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
21.12.2023 13:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo Jen_Moderator, ich bewege mich überwiegend nur im Forum. Ob das auch SiePortal betrifft kann nicht nichts sagen. Die Browsern sind Firefox, Opera und Cromium. Die Betriebssysteme sind Windows, Linux und Android. Eingewählt über zwei verschiedenen Internetanschlossen und LTE, jeweils an verschiedenen Orten mit Systemen die nichts miteinander zu tun haben oder hatten. Der Cache ist leer. Euer Server wird eine Anfrage geschickt, jedoch antwortet er nicht immer. Teile der Webseite werden nicht nachgeladen (Eine erneutes Aufrufen ist dann erforderlich). Bei Downloads aus älteren Themen kommt nur eine Servicemeldung. Der Aufruf des Unterordners "Software" klappt nicht (Auf das aktuelle Thema direkt über das Hauptverzeichnis schon). Im Anahng ein paar Bilder. Gruß Ella_68 DateianhangDownloads.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf