10.08.2022 11:45 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Je nach Anwendungsgebiet werden unter anderem Maschinen gebaut, welche die Regularien der Ex-Schutzklasse 1 (Cat. II 2 G/D) erfüllen müssen. Dies ist ein Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel bei normalem Betrieb auftritt. Die herkömmlichen SIMATIC HMI Bediengeräte sind nicht für diese Ex-Schutzklasse 1 (Ex-Zone 1) zertifiziert und dürfen nicht eingesetzt werden. Um ein SIMATIC HMI Bediengerät in einer Ex-Zone 1 betreiben zu dürfen, bedarf es eines Umbaus, indem das Bediengerät in ein Überdruck XP-Gehäuse inkl. Überdruck-Steuergerät gebaut wird, so dass keine Gase in das Gehäuse bzw. an die Elektronik gelangen. Für diese Gehäuse gibt es Anbieter, die sich für diesen Umbau spezialisiert haben und dieses Anbieten. Wir freuen uns, wenn Ihr Eure Erfahrungen hier in diesem Thread mit der Community austauscht. Eine Alternative zu einem SIMATIC HMI Bediengerät mit Gehäuse für die Ex-Zone 1 ist ein Panel PC Ex. Informationen hierzu findet Ihr unter Infos Panel PC Ex / Thin Client Ex der Zone 1 und 2 Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf