Industry Online Support
Technical Forum
25.05.2022 11:37 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Für den Betrieb eines SIMATIC HMI Mobile Panels benötigt man immer ein SIMATIC HMI Anschlusskabel mit einer SIMATIC HMI Anschluss-Box. Welches Anschlusskabel mit welchen Anschluss-Boxen eingesetzt werden kann, hängt von der Anwendung ab. Ein Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten ist dabei zu beachten. Jegliche Manipulation an den Systemkomponenten wie z.B. das Anschlusskabel mit dem Steckverbinder, der Anschluss-Box usw. führen zum Verlust der Zertifizierung. Da es für alle SIMATIC HMI Panels keine Ersatzteile gibt, können hier einzelne Komponenten wie z.B. das Display, der NOT-Halt/Stopp-Taster, der Schlüsselschalter, die Steckverbinder, das Anschlusskabel oder auch die elektronischen Bauteile in der Anschluss-Box nicht einzeln bestellt werden. Eine Reparatur bzw. ein Austausch der Geräte, werden üblicherweise über den Siemens Service-Centern durchgeführt. Handbuch: Mobile Panels 2nd Generation Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf