18.05.2021 09:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (145)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Die SIMATIC S7-1200-Produktpalette wird durch zusätzliche Klemmenleisten-Ersatzteil-Kits in Push-In-Technik erweitert. Diese Klemmenblöcke sind für alle Standard als auch Failsafe-CPUs und zugehörige Signal-Module der SIMATIC S7-1200 geeignet. Die Push-In-Klemmenblock-Ersatzteilkits werden zusätzlich zu den bestehenden ähnlichen Schraubvarianten angeboten. Sie haben die gleiche Packungsgröße (4 Stück pro Packung) und können optional, alternativ als Verbindungsanschlüsse verwendet werden. Push-In-Klemmenblöcke als Ersatzteil-Kits erhältlich Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf