17.10.2007 11:39 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, in welchem Kapitel der Liesmich steht das? |
17.10.2007 13:38 | |||||||||||||
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Sorry war keine Liesme, sondern ein Artikel, der bei der Update - Meldung dabei hängt. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=26581309&caller=view => https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=26580519&objAction=csOpen&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard
|
||||||||||||
17.10.2007 15:08 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, Der Austausch von Projektdaten in einem unabhängigen Format spielt eine immer größere Rolle. Am Arbeitsablauf sind heute über die Projektierungsphasen einer industriellen Anlage verschiedene Software-Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller beteiligt. Eine wesentliche Verbesserung der Integrationsfähigkeit wird mit der Möglichkeit eines Datenaustauschs erreicht. In der Planungsphase einer Anlage kommen z. B. zunehmend entsprechende CAx-Systeme zum Einsatz. Der Begriff CAx steht hier stellvertretend für CAD, CAE, E-CAD oder E-CAE. Der Abgleich der leittechnischen Projektdaten mit den Planungsdaten der Anlage kann durch den Export und Import unterstützt werden. Als Datenaustauschformat hat sich in vielen Bereichen XML (Extensible Markup Language) durchgesetzt. Mit dem VXM wird das SimaticML-Format eingesetzt. Dies ist ein allgemein verwendbares XML-Format, das alle relevanten Daten wie Hardware, CAx-Funktionspläne, Anlagenbeschreibung usw. enthält. Generieren von Messstellen Mit den CAx-Funktionsplänen, die auf der Planungsebene erstellt werden, können in PCS 7 Projekten Messstellen erzeugt oder abgeglichen werden. Weitere Informationen Online-Hilfe zu VXM |
Folgen Sie uns auf