03.04.2024 09:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Bei Major Updates oder Neuinstallationen von NX MCD kann es dazu kommen, dass der SIMIT Reiter inkl. SIMIT Add-In fehlt. Dieses Add-In ist für die Kopplung von NX MCD zu SIMIT notwendig. Mit dem Button "Allow connection" wird SIMIT erlaubt, sich mit dieser NX MCD Instanz beim Starten der Simulation zu verbinden. Der zweite Button "Send signals to Simit" ist dafür notwendig, um beim Anlegen der Kopplung die Signale von NX MCD in SIMIT zu importieren. Ohne das Add-In in NX MCD lässt sich somit keine Verbindung mehr zwischen SIMIT und NX MCD über die MCD-Kopplung herstellen. Ursache Das Fehlen des Add-Ins ist in den meisten Fällen darauf zurückzuführen, dass dieses erst mit der Installation von SIMIT installiert wird. Im Falle, dass die NX MCD Installation nach der SIMIT Installation durchgeführt wird, ist das Add-In somit nicht in NX MCD integriert. Ein zweiter Grund für das Fehlen des Add-Ins kann sein, dass die SIMIT Installation nicht mit der NX MCD Installation kompatibel ist. Dieses Verhalten gibt es erst mit der NX MCD Version 2212 und kann bei allen nachfolgenden NX MCD Versionen auftreten. Lösung Im Falle, dass NX MCD bei einem Major Update oder Neuinstallation nach SIMIT installiert wird, kann diese über folgende zwei Wege behoben werden: 1. Reparaturinstallation von SIMIT Damit wird auch das SIMIT Add-In in NX MCD neu installiert 2. Manuelle Integration Hiermit kann das Add-In der NX MCD Installation bekannt gemacht werden. Wie in nachfolgendem Screenshot dargestellt, muss in das Installationsverzeichnis der NX MCD Version navigiert werden. Bei einer Standardinstallation liegt diese in folgendem Verzeichnis: "C:\Program Files\Siemens\NX2212\UGII\menus". Hier findet sich die Datei „custom_dirs.dat“. Es handelt sich hierbei um eine .txt Datei, welche einfach mit dem Editor bearbeitet werden kann. Damit NX MCD das SIMIT Add-In findet muss dieses mit folgender Zeile erweitert werden:
Dadurch findet die ausgewählte NX MCD Installation das SIMIT Add-In und zeigt dieses wieder wie gewohnt in der Tool-Bar an. Es kann jedoch sein, dass diese nachträgliche Handlung nicht ausreicht, um das Add-In wieder verfügbar zu machen. Dann kann es sein, dass NX MCD zwei DLLs des Add-Ins nicht laden kann. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Signatur der SIMIT Version und des Add-Ins veraltet sind und nicht mit der NX MCD Version kompatibel sind. Tritt dieser Fall auf, muss ein Support Request erstellt werden. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf