08.04.2022 13:48 | |
Beigetreten: 08.04.2022 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Simodrive 611 Analog-System mit Komfort-Einschüben (6SN1118-0AA11-0AA1) und 1FT5-Motoren mit Tachogeber. Nun sollen 2 Achsen (adaptiver Rundtisch) von der Maschine getrennt werden können. D.h. auch die Motorgeber werden in dem Fall vom Simodrive getrennt. Wie kann ich verhindern, dass der Antriebsverband in Störung geht? Es fehlen ja die Gebersignale und Motortemperatursignale. Die betreffenden Antriebe sind nicht betriebsbereit (Kontakt 672-673 offen) und das E/R meldet Temperaturstörung der Antriebe. Kann ich mittels Blindstecker einen Motor "simulieren"? Oder gibt es eine Möglichkeit einen Antrieb "stillzusetzen", so dass er keine Fehler ausgibt? Danke für die Hilfe. |
11.04.2022 11:16 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 08.01.2025 Beiträge: 90 Bewertung: (4) |
Hallo, ich war anfangs auf den Holzweg und probierte dies aus: Einstellkarte aus der Regelung ziehen =mittler Strich der 7 Segmentanzeige leuchtet. =ER geht nicht auf Störung. Dann Geberstecker abgezogen. =7 Segmentanzeige unverändert!.....Aber ER geht dennoch auf Störung. Es ist aber viel einfacher..... Steck einfach das 32 polige Flachbandkabel des Buses von der Regelung ab, wo Du den Geber absteckst. So bekommt das ER-Modul keine Fehlermeldung und der restliche Modulverband kann arbeiten. Schönen Gruß. |
11.04.2022 14:40 | |
Beigetreten: 08.04.2022 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Das Flachbandkabel abzuziehen wäre natürlich eine Idee, darauf kam ich bisher nicht. Allerdings leider keine praktikable Lösung, da der Kunde ja selbstständig den Rundtisch an der Maschine an-und abstecken möchte. Das Abziehen des Steckers ist da keine handhabbare Lösung. Habe nun in der 611-Doku einen Hinweis gefunden, dass man für nicht benutzte Achsen Brücken auf dem Messsystemstecker setzen soll. Konkret den PTC überbrücken und ein Signal vom Rotorlagegeber auf Masse brücken. Werde das testen. Heißt also dass der Kunde auf die neue Tisch-Schnittstelle dann einen Blindstecker mit diesen Brücken stecken muss, wenn das so funktioniert. |
12.04.2022 08:35 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 08.01.2025 Beiträge: 90 Bewertung: (4) |
Hallo, gern geschehen. Ja, mit Dummy Anschluß an der herausgeführten Geberschnittstelle klappt das auch. Kann man gut als "Abschlußstecker" dem Kunden erklären. Schönen Gruß |
Folgen Sie uns auf