01.08.2013 11:10 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung: (803)
|
Hallo sambie, wenn bei Deinem Gerät die X300 nicht belegt ist, kann diese bei einer CUVC zum Onlinegehen benutzt werden. Die Einschränkung, dass die SST1 auch zusätzlich auf einer Klemme liegt gilt nur für eine CUMC Baugruppe also einen Masterdrives MC (hier wäre dann auf der X103 der PIN 27/28 zu kontrollieren). Am Schnittstellenkabel muss der Schalter auf OFF stehen, mit ON ist es möglich die Firmware hoch- oder herunterzurüsten. |
With best regards, |
|
05.08.2013 13:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Danke für die Unterstützung, DateianhangUmrichter VC2 Wickler 2.zip (316 Downloads) |
05.08.2013 13:40 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung: (803)
|
Hallo Sambie, das können wir jetzt auch nicht so auf die Schnelle erklären, hat sicher etwas mit den Schnittstelleneinstellungen zu tun. Kontrolliere doch noch mal, ob im P702.01 und P702.02 jeweils 127 und P703.01 und P703.02 auf 2steht. Wenn das auch nicht hilft, kommst Du wahrscheinlich nicht um eine Anfrage bei der Hotline: Tel: +49 (0) 911 895 7222 Fax: +49 (0) 911 895 7223 Online Support : http://www.siemens.com/automation/service&support Support Request : http://www.siemens.com/automation/support-request Automation Value Card : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21997537 herum. |
With best regards, |
|
05.08.2013 17:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Vielen Dank TechTeam, es lag am P702, jetzt klappt das auslesen. Sambie |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf