31.07.2018 07:00 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 394 Bewertung:
|
Hallo, im Anwendungsbeispiel "Verwendung der Organisationsbausteine MC-PreServo und MC-PostServo" gibt es einen Baustein zur Geber-Simulation (an der Hydraulikachse). Vielleicht klappt es ja damit oder man kann zumindest das Programm so umstellen, dass die gewünschte Simulation funktioniert... Andernfalls können die Nocken auch mit einer vituellen Achse verbunden werden... Anwendungsbeispiel: "Verwendung der Organisationsbausteine MC-PreServo und MC-PostServo" |
Folgen Sie uns auf