12.01.2020 15:23 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen! Ich habe derzeit bei mir im Haus drei LOGOs laufen. 2x V8.FS4 und 1x 0BA8.Standard. Eine der beiden V8.FS4 ist eine Wetterstation welche die entsprechenden Daten im Netzwerk verteilt. Die zweite V8.FS4 und die Standard greifen diese Daten entsprechend ab und das funktioniert. Nun habe ich eine dritte V8.FS4 dazugekauft, welche eine Poolsteuerung wird. In Verbindung mit der Wetterstation (logoweather_1) soll die Poolsteuerung (logopool_4) nur die Temperatur abgreifen. Dazu habe ich der logoweather_1 einen zusätzlichen Ausgang "NAQ4" hinzugefügt und greife diesen bei der logopool_4 mit dem Eingang "NAI1" ab. Dieses Procedere ist identisch mit dem Ausgang "NAQ2" der logoweather_1, welcher lediglich eine andere LOGO mit dem Temperaturwert versorgt. Selbstverständlich habe ich die Ein- und Ausgänge auch entsprechend verbunden. Im Diagrammeditor des Netzwerkprojekts werden sie zumindest grün angezeigt und funktionieren bei der Simulation auch einwandfrei. Während mir jetzt im Wirkbetrieb der Temperaturwert zur bereits vorhandenen LOGO-Installation richtig übertragen wird, kommt bei der logopool_4 stets nur "0" an. Die Netzwerkkonfiguration funktioniert einwandfrei. Der Sprung ins andere Subnetz (von 10.10.10.3 der logoweather auf 10.10.11.7 der logopool_4) funktioniert bei jeder anderen LOGO und ist auch so für die Clients in der Firewall freigegeben. Kann mir jemand anhand der angehängten Diagramme sagen was ich falsch mache oder vergessen habe??? Danke! Stefan Dateianhangweather_pool.zip (90 Downloads) |
12.01.2020 18:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Lade mal deine kompletten Programme oder das komplette Netzwerkprojekt hoch. |
12.01.2020 18:45 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Bitteschön und Dankeschön! DateianhangAKTUELL.zip (90 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 2U1C1D3 am: 01/12/2020 18:45:37Smiley hinzugefügt damit's ned unfreundlich klingt... |
|
12.01.2020 19:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Dann probiere mal, ob dies funktioniert.
DateianhangAKTUELL_V2.zip (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf