15.09.2018 13:23 | |
Beigetreten: 30.04.2018 Letzter Bes: 25.04.2019 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, ich erstelle gerade die Haustechnik für daheim und wollte mein Rolloprogramm übersichtlicher machen. Dafür habe ich einen UDF-Block erstellt. Das selbe Programm ohne UDF läuft bereits wunderbar. Alle Erweiterungen wie Netzwerktaster, Zeitschaltuhren usw sind noch nicht im Programm und kommen erst später hinzu. Der UDF-Block lässt sich wunderbar simulieren und funktioniert, nur wenn ich das gesamte Programm "Rollosteuerung" simuliere, geht gar nix. Ich habe Windows 10 und LogoSoft in der aktuellsten Version, sowohl 64Bit als auch 32Bit getestet. Es werden nicht einmal die Leitungen rot, wenn ich in der Simulation die Taster (hier noch Schalter) betätige. Teilweise erst nach mehreren Minuten und hängt dann komplett. Ich denke das ist ein Softwarefehler von Siemens. Könnt ihr das mal für mich testen? Simulation Starten und versuchen die Rollos zu fahren? Produktiv habe ich es mit UDF noch nicht getestet, nicht das die Logo genauso hängt und dann meine Ausgangsverriegelungen vielleicht nicht funktionieren... DateianhangSimulationsproblem.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: georg2204 am: 15.09.2018 13:37:43Zuletzt bearbeitet von: georg2204 am: 15.09.2018 13:38:36 |
|
15.09.2018 15:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung:
|
So, ging schneller wie gedacht. In den exportierten Einzeldateien alle Verbindungen gelöscht, neues Netzwerkprojekt eröffnet und die Einzeldateien importiert. Anschließend in der Rollosteuerung und in der Licht_Luft den Signalaustausch der beiden Signale mittels Drag & Drop wieder erstellt. Es funktioniert alles, auch die UDF. Wobei ich mir den Inhalt der UDF nicht angeschaut habe und daher die Funktion nicht kenne. Drücke ich aber z.B. I18, kommt auch der Ausgang Q18. DateianhangGebäudetechnik_Oberlangenstadt_V2.zip (33 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.09.2018 17:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Restauriert hatte ich das auch schon, bin aber davon ausgegangen, dass ixo65 es schon bereinigt hatte. Im Anhang ist meine Korrektur oder halt doch neu anfangen. M.f.G. Scorp DateianhangGebäudetechnik_Oberlangenstadt_Entwurf_RolloUDF2.zip (31 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf