04.03.2015 12:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung:
|
Hallo,
Die Antriebe und Telegramme werden im HWConfig angelegt am DP(Drive) der CPU. Wenn du nicht mit GSD arbeitest dann erfolgt als nächstes die Antriebskonfiguration im TConfig integrierten
Edit: hier noch zwei Anwendungsbeispiele https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/82107111 Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 04.03.2015 12:03:40 |
|
05.03.2015 16:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung:
|
Hi,
die Einspeisung hat Adresse 50 in der HWConfig? Es gibt eine FAQ für die Einspeisung an der T-CPU, eventuell hilft das weiter?
Gruß |
09.03.2015 09:33 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, ja die Telegramme wurden im Starter und in der HW-Konfig angelegt. Es steht ein SF an mit der Fehlerbeschreibung wie auf dem obigen Bild. Gruß |
09.03.2015 11:11 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, danke, aber im Programm wird ebenfalls auf die Adresse 50 zugegriffen. |
Folgen Sie uns auf