10.03.2015 18:45 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Das wär mir aber ganz neu Dann dürften alle meine Maschinen nicht laufen. Die CPU hat ein Prozeßabbild beginnend bei Byte 0 auf das mit den E/A Befehlen zugegriffen wird. Im Anhang ist der passend Auszug aus den 1636 Seiten des Technologie Systemhandbuchs Grüße H0556 DateianhangZugriff auf Adressbereiche der CPU 31xT.pdf (142 Downloads) |
11.03.2015 08:48 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ich hab mal einen Programmauszug angehängt wie man auf die ersten 64 Byte der Technologieperipherie zugreifen kann. Hier werden die Eingänge im DB1500 und die Ausgänge im DB1501 abgelegt. Die Anleitung zum Parametrieren sind zwar immer ganz brauchbar, wenn man dann aber nicht weiß wie man im Programm auf die Peripherie zugreifen kann, fehlt in dieser Schritt für Schritt Anweisung einfach ein wichtiger Teil. Nur der Verweis auf die beiden Funktionen ist da relativ wenig für einen Anfänger. Ich hoffe das hilft einweinig weiter. Grüße H0556 DateianhangTech Peripherie lesen und schreiben.pdf (160 Downloads) |
11.03.2015 09:55 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo,
Er kann aber verwendet werden wenn man statt den Peripherie Adressen die Adressen des ausgelesenen Controlword bzw Statusword des parametriert. Mit der Peripherie im Drive Bus kann der Baustein nicht direkt arbeiten. Grüße H0556 DateianhangALM_Control.pdf (176 Downloads) |
Folgen Sie uns auf