Industry Online Support
Technical Forum
20.07.2012 13:41 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, der p1210 = Wiedereinschalt Automatik = WEA steht für alle CU240 zur Verfügung. Allerdings kann es sein, das sich die Parameternummer in der letzten Zeit geändert hat. Es gab eine interne Soft und Hardware -änderung die nicht Kompatibel ist. Zur kenntlich Machung wurde die Bestellnummer in der letzten Ziffer hoch gezählt und die Bezeichnung von z.B. CU240D in CU240D-2 geändert. Hier zwei relevante FAQ: Was müssen Sie beachten, wenn Sie ein Mitglied der CU240S- Familie des SINAMICS G120 durch eine CU240E 2 (Firmware V4.4) ersetzen wollen? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/55644272 Was muss ich beachten, wenn ich eine CU240D des SINAMICS G120D durch eine CU2..D-2 ersetzen will? Welche Vorteile habe ich durch die Umstellung? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60162672 |
Folgen Sie uns auf