Industry Online Support
Technical Forum
09.01.2009 20:26 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi >Muss nächste woche ein G150 inbetriebnehmen, >da es mein erse Sinamic ist frage ich einfach hier, was brauche ich dafür? Projektierungsanleitung Parameterliste >Starter habe ich. Das ist schon mal gut. http://www.cee.siemens.com/web/slovakia/sk/corporate/portal/produkty/divizie/automatizacna/ponuka/produkty/Documents/sinamics-s120-nem_2000001624090.pdf >Ist einfache aplikation nur eine feste drehzal und ansteuerung >über IOs also kein datenaustausch über Profibuss. O.K. Dürfte zu schaffen sein. >Wo sind eigentlich die online handbücher zu downloaden? >Kann es iergendwie nicht finden. Immer nur G120 usw. Aber niergends G150 :-). Hab jetzt auch gesucht, leider NICHTS findbar. Liste Vergleich Sinamics http://www.cee.siemens.com/web/slovakia/sk/corporate/portal/produkty/divizie/automatizacna/ponuka/produkty/Documents/sinamics-s120-nem_2000001624090.pdf Ich dachte, dass du auch die Handbücher für den G130 (Einbaugerät) nehmen könntest, der sollte Inbetriebnahmemässig ziemlich identisch mit dem G150 (Schrankgerät) sein. Leider auch hier fehlanzeige mit den Handbüchern. Komisch. Frage: Die CD, die beim Gerät mit dabei ist, hast du warscheinlich NICHT zur Hand. |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf