12.09.2008 11:29 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Ich habe schon überall gegoogled aber nichts gefunden. Wo kann ich SIZER zum projektieren von Sinamics/Micromaster-Antrieben downloaden? |
12.09.2008 11:42 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Hallo, schau dir mal diesen Link an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29762878 Gruß |
12.09.2008 16:18 | |||||||
Beiträge: 75 Bewertung: (13) |
Bei mir kommt dies :
|
||||||
12.09.2008 17:18 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
SIZER gibt es NICHT zum downloaden. Kostet ungefähr 20 Euro bei Siemens. |
Karl |
|
17.09.2008 17:07 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo zusammen, SIZER ist eine Software basierte Auswahlhilfe, unterliegt als solche internationalem Recht (leider...) und darf aufgrund dieses Rechts nicht als „free ware“ geführt werden; deshalb die 20, - €. Eine SIZER CD gibt’s, wie der Kollege schon geraten hat, bei der nächsten Siemens Niederlassung (persönliches vorsprechen hilft vielleicht den einen oder anderen € zu sparen), alle weitern up dates sind dann frei, siehe oben genannten Link. Was kann SIZER? SIZER hat (fast) alle Siemens Motoren und Umrichter, sowie einige Auswahlmöglichkeiten / Applikationen „im Bauch“. SIZER hat auch einige „Schnittstellen“ zu anderen Tools (z.B. SD-Konfigurator) Über Daten Export (unter Extras) oder unter dem jeweiligen Menüpunkt (z.B. Motor Optionen) können Daten Importiert / exportiert werden. SIZER hat nur wenige ausgewählte Optionen „im Bauch“, hierfür ist der SD-Konfigurator die bessere Wahl. Geht öfters mal auf „HILFE“ hier ist alles kurz und bündig – passend zum jeweiligen Menüpunkt - beschrieben. STARTER ist ein Inbetriebnahme Tool und kann als solches (noch) nicht mit MLFB´s umgehen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf