09.05.2007 11:08 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171) |
Hallo, setzt Du Simotion ein???? Normalerweise erhält WinCC flexible die Variablenanbindung zB über eine S7, OPC,.... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23523389 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22056585 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23522063 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23751257 nemo |
09.05.2007 14:27 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 5901 Bewertung: (803)
|
Hallo Mike, folgend eine kleine Beipielapplikation für den Direktzugriff von ProTool auf den S120. ProTool Projekte lassen sich ja sehr einfach nach WinCCflex konvertieren. Wichtig ist, dass man zunächst die Driveobjektnummer DO_Nr (sieht man in der Konfiguration im Starter) ermittelt. Zugegriffen wird dann auf den Parameterüber DB- Nr und als Byteadresse Adresse: 1024 * DO_Nr+ Index. Bsp.: Störnummer r949 Index 1 von Driveobjekt 2 ergibt: DB 947 DBW[2049] ; Driveobjektnummer 2 Index 1 Grüße techteam Dateianhangtp170_b.zip (375 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 09.05.2007 14:52With best regards, |
|
05.09.2007 22:58 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo! Hab das ProTool Projekt Dateianhang:tp170_b.zip in WinCC flexibel konvertiert. Das mit denzu Projektierenden Parametern(1024 * DO_Nr+ Index.) hab ich auch schon. Welches Verbindungskabel brauch ich da zwischen PC und Sinamics Steuerung. Funktionierts mit RS232, MPI, .......? Bzw. Welche Einstellung? Danke Mike |
Folgen Sie uns auf