02.08.2024 10:02 | |
Beigetreten: 08.02.2016 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Das Telegramm 105 lässt sich nicht einstellen. Der Antrieb soll als Einfachpositionierer betrieben werden. Wenn ich das Listenhandbuch richtig verstehe, sollte das auch gehen. Anbei mal noch die verwendete Hardware. DateianhangAntriebe.xlsx (46 Downloads) |
11.09.2024 08:50 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 196 Bewertung: (6) |
SINAMICS S: EPos-Projektierung mit Startdrive und Ansteuerung mit SINA_POSDateianhang98961635_S120_at_S7_1500_SINA_POS_DOCU_v10_de.pdf (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 09/12/2024 09:26:12Datei von Link angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf