Industry Online Support
Technical Forum
27.08.2007 11:23 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi, ist es möglich bzw. hat schon jemand einen Antrieb S120 über dessen serielle Schnittstelle angesteuert? Bin gerade auf der Suche ob und was genau möglich ist. Es gibt ja für die S7-200 CPU die Möglichkeit Micromaster anzusteuern (USS Protokoll). Also soweit ich es bis jetzt herausgefunden habe. Da die S120 als Nachfolger gilt, stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob man auch diesen mit dessen PPI / seriellen Schnittstelle ansteuerbar ist. MIt der Software Starter ist ein Praktikant schon soweit gekommen, dass er "online" gehen konnte. Bin auch auf der Suche nach Informationen zu der Schnittstelle an der S120 und wie man Protokolle nachbildet an der S7-200. Vielleicht findet sich auf diesem Weg eine Lösung. Interessant wäre auch einige Parameter setzen zu können. Ein Notaus oder Verfahrsatzwechsel mittels S7-200 fällt mir da Spontan ein. MfG ... P.S.: Habe eben folgenden Support Link gefunden: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/23963280?nodeid0=10804985&func=ll&objId=23963280&objAction=csView&foldersopen0=%2D2%2D&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&load=content Dort wird beschrieben wie man mittels Starter auf die CU310/320 kommt! |
Zuletzt bearbeitet von: STA Praktikant am: 27.08.2007 13:28 |
|
28.08.2007 08:43 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Profibus und S7 200 geht aber wieder nur, wenn man einen Master am Bus hat neben der S7 200. Mhm verstehe. Werde trotzdem mal weiter suchen. |
09.09.2007 17:23 | |
Beiträge: 25 Bewertung:
|
@STA Praktikant Hallo! Hast Du schon eine Lösung gefunden? Danke Mike |
Zuletzt bearbeitet von: Mike1983 am: 09.09.2007 18:36 |
|
Folgen Sie uns auf