04.03.2021 08:19 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo Robert Ich versuche gerade die Hardware zu konfiguriere... Bin jetzt bei den Telegramm einstellungen angelangt... Anhand von Anleitungen habe ich bei Antriebsregelung-Telegramme -> freies Telegramm eingestellt bei STW1 und ZSW1 Antriebsachse_1-Telegramme -> Standarttelegramm 1 bei STW1 und ZSW1 Laut Anleitung welche per TIA also mit F1 Taste aufzurufen ist soll ich bei beiden also bei Antriebsregelung-Telegramme / Antriebsachse_1-Telegramme -> freies Telegramm einstellen...was soll ich den nun einstellen damit die Kommunikation funktioniert? Danke dir ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Gexle am: 03/04/2021 08:20:52Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/04/2021 11:27:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.03.2021 13:18 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo OK Die Achse selbst wäre dann sozusagen das Powermodul welches über die CU per Profinet gesteuert würde oder? |
Folgen Sie uns auf