Industry Online Support
Technical Forum
16.08.2007 09:36 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, willst du die Werte der Parameter an der CPU anzeigen oder auf einem HMI Gerät? Wenn du die Werte lediglich aus dem Antrieb auslesen willst und in der Steuerung sehen willst dann sollten die FB's für die azyklische Kommunikation verwendet werden. Das sind dann die SFC's 54 bis 59. Wenn es um eine Visualisierung mittels Protool geht, dann gibt eszu schon einen Thread im Forum: /tf/WW/de/Posts/9145#38588 Die Steuerung der Antriebe erfolgt dann über die SFC's 14/15, damit werden die Nutzdaten zum Slave geschrieben bzw. gelesen. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf