18.02.2016 08:23 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo, ich lege mal die Betriebsanleitung des Sinamics ans Herzen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109482043 Es scheint so, als hätte der Sinamics nur 5 DI. Jedoch findest du auch Anwendungsmakros die dir sicher das Parametrieren erleichtern Auch könntest das Motorpotenziometer interessant sein, diese Funktion bildet ein elektromechanisches Potenziometer im Sinamics nach. Das Motorpotenziometer würde 2 DI benötigen, "Drehzahl hoch", "Drehzahl runter". Negative Drehzahlen sind auch möglich. |
Zuletzt bearbeitet von: Gordon Shumway am: 18.02.2016 08:54:15Zuletzt bearbeitet von: Gordon Shumway am: 18.02.2016 08:54:31Motorpoti eingefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.02.2016 22:11 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich hab mal mein Logo programm vereinfacht hochgeladen um die funktion zu verstehen Die Ausgänge Q1-Q3 stellen die 7 verschiedenenFestfrequenzen dar und der Ausgang Q4 den vorwärts/rückwärtslauf Jede der 7 Stufen hat die Gleiche Laufzeit bzw die gleiche Pausenzeit im vorwärts bzw rückwärtslauf DateianhangBienenradialschleuder.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf