16.10.2017 15:43 | |
Beigetreten: 13.10.2017 Letzter Bes: 13.03.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo , Index 2 steht auf 370 und Index 6 auf 600 |
17.10.2017 15:30 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 5831 Bewertung: (789)
|
Hallo Stephan12, irgend etwas scheint schiefgelaufren zu sein. Ab Firmware 3.92 ist der V20 für Smart Access geeignet Du schreibst, dass du die Hardwareversion V07 hast. Damit kannst du leider auch nicht auf die aktuelle Firmware-Version v3.93 hochrüsten. Bitte setze dich mit deinem Siemens Ansprechpartner in Verbindung |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf