13.09.2015 16:08 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Leute vom Sinumerik Forum, ich habe ein Problem an meiner Maschine. Bildschirm (Bzw. Bildschirm an Adapter von Viscotech --> Siehe Link --> http://www.viscotech.de/download/monitor/Viscotech-Datenblatt-Konverter-RGB-VGA.pdf ) kommt kein Bild bzw. bleibt Schwarz! Folgende Sachlage ist momentan an den Steuerplatinen. In der vorderen Bedieneinheit an den Platinen folgende LED (ROT) --> "NC FAULT". Am hinteren Schaltkasten Diode an der Steuereinheit mit 2 EPROMS ist auf Grün (RUN). 2-3 Platinen weiter Links ist eine Platine mit 2 breiteren Steckern, bei der die rechte Diode dauerhaft leuchtet und diese daneben blinkt (beide ROT). Mein Vater hat dann mit dem Oszi mal die RGB Buchsen gemessen und dort kommt wirklich kein Signal bzw. nur ein Art Rauschen hat er gemeint. Hergang warum der alte Bildschirm nicht mehr funktioniert war folgender: Maschine angeschalten, Bildschirm flackerte, anschließend habe ich hinten am Monitor (sehr Leienhaft mit einem Schraubenzieher (mit der Kunststoffseite) hingeklopft --> Kurzschluss. So jetzt spielen wir seitdem schon ein paar Wochen herum und es geht leider immer noch nichts, jetzt hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann! Ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Achja und ein Schütz oder Relais schaltet dauernd und hört nicht auf (wie auf dem Bild). [snip] ... Danke schon im vorhinaus und mit freundlichen Grüßen, Leopold Schmidt DateianhangLeow91.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leow91 am: 13.09.2015 16:18:03Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.09.2015 10:10:07Bilder in Attachment |
|
15.09.2015 16:19 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
mit den Beschreibungen Karte mit breiten Stecker kann mann nix anfagen ich habe da mal eine link zum Handbuch IBN , dort sind die Steckkarten beschrieben und dort gibt es eine Anleitung zur Inbetriebnahme . Auch das flackern des Relais kann man nicht im Bild sehen |
20.09.2015 22:43 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hier noch das 2. Video von der baugruppe vorne! |
Zuletzt bearbeitet von: Leow91 am: 20.09.2015 22:46:20 |
|
30.10.2015 23:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Push |
Folgen Sie uns auf