Industry Online Support
Technical Forum
30.04.2009 17:08 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Sinumerik 810T GA1 und möchte das PLC-Programm mit einem Siemens Field PG und der Software STEP 5 (von Siemens) übertragen. Nach längerem suchen habe ich eine Belegung gefunden (siehe Anhang). Bin mir aber nicht sicher ob ich dies auch mit einem Siemens Flied-PG benutzen kann. Das Field-PG hat ja nur die Seriele Schnittstelle zum Anschluß an eine S5-CPU. Muß ich sonst noch was beachten beim übertragen oder ist es die gleiche Prozetur wie bei einer Siemens S115 oder 135U? Über eure Hilfe würde ich mich freuen. Danke Rene DateianhangV24_KABEL.pdf (169 Downloads) |
02.05.2009 16:49 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Karl, habe es ausprobiert und es hat alles prima funktioniert. Danke für die Fachkundige Hilfe. Gruß Rene |
Folgen Sie uns auf