Industry Online Support
Technical Forum
05.06.2010 07:44 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Forummittglieder, Nach einem Batterieausfall im RAM Modul wurden die vorhandenen Daten (SEA, TEA1, TEA 2) in die Steuerun geladen. Die SPS wurde urgelöscht und gestartet. Wir bekommen den "Alarm 67 1. Rechnerkopplung nicht betriebsbereit" welches sich nicht löschen laesst. Was kann die Ursache dafür sein? Weiterhin besteht Datenverlust im Bereich Unterprogramme und wir waeren für jegliche Unterstützung und weitergabe vorhandener Backupdaten von einer Pittler PV1600 mit 850T dankbar. Maschine: Pittler PV1600, Steuerung Sinumerik 850 T SW Version: 4.2 Grüsse und frohes Schaffen S. Hansoy DateianhangCNC.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Aktif am: 05.06.2010 07:46 |
|
05.06.2010 11:02 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung:
|
habt ihr denan der maschine eine rechnerkopplung ? wenn ja ist der leitrechner ok ? wenn nein habt ihr bei der INB die reihenfolge eingehalten ? hier mal ein link zu den handbüchern http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32027210/133300 meinst du mit unterprogrammen die standart Zyklen ? |
Folgen Sie uns auf