18.11.2014 11:57 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Ovb, mit dem Befehl "sc disable s_cycles" werden doch die Standardzyklen deaktiviert?! Irgendwann habe ich mal herausgefunden, dass diese nach erneutem Urlöschen auch gelöscht werden. Standard-Zyklen deaktivieren an 840D SL - immer vor NC-Inbetriebnahme Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
18.11.2014 18:21 | |
Beigetreten: 05.05.2006 Letzter Bes: 28.03.2018 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort, Bill Hearts, mir geht es aber darum, die Zyklen in SinuTrain abzuschalten. |
19.11.2014 15:18 | |
Beiträge: 391 Bewertung: (50)
|
Die Siemens Zyklen lassen sich nicht löschen. Das ist so gewollt, in Sinutrain Operate . |
Zuletzt bearbeitet von: APC Tech Team am: 20.11.2014 08:25 |
|
19.11.2014 18:23 | |
Beigetreten: 05.05.2006 Letzter Bes: 28.03.2018 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Schade, dann kann ich mit SinuTrain leider nichts anfangen. |
Folgen Sie uns auf