Industry Online Support
Technical Forum
16.04.2009 22:49 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo ewm, das Einzige was ich auf die Schnelle in der Richtung gefunden habe ist ein FAQ für die ET200M. Darin wird geschrieben, dass man die entsprechende Standardbaugruppe projektieren soll. Ich würde es einfach mal ausprobieren wenn das möglich ist. Hier der FAQ: Projektierung von SIPLUS extreme - Baugruppen Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.04.2009 09:33 | |
Beigetreten: 14.08.2008 Letzter Bes: 24.06.2020 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo Sabine, vielen Dank. ![]() Gruß Ingo |
Folgen Sie uns auf