Industry Online Support
Technical Forum
14.09.2012 12:07 | |
Beigetreten: 10.02.2010 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo! Wie kann ich einen Sanftstarter in der Aktorgruppe als 2. Kanal einfügen? |
21.09.2012 15:38 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 302 Bewertung:
|
Hallo Murat, für denelektronischen Sanftstarter gibt es in den Handbüchern keine sicherheitsrelevanten Werte wie zum Beispiel SIL, PL, PFHd, B10d, MTTFd. Um die Komponenten im SET berücksichtigen zu können, kann mit Hilfedes Technical Assistance ein Ersatz MTTF-Wert angefragt werden. Hier ist der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61454653 Die Eingabe im SET kann dann für den zweiten Kanal über die Einstellung "Anwenderdaten notwendig" und dann "Hersteller Direkteingabe" realisiert werden. Bitte beachten Sie die strukturelle Einschränkung beiVerwendung des Sanftstarters Hier ist der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42705165
|
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf