02.06.2015 08:46 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ich weiß das thema ist schon etwas älter nur möchte ich ziemlich das gleiche machen. das einzige was ich anders haben will ist das ich das Skript nur aufrufen will wenn die variable ( BOOL) 1 hat und nicht wenn sie wieder zurück auf 0 Springt. was bedeutet das der Befehl wertänderung nicht so sinnvoll ist. Vielen dank für die Hilfe
|
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 02.06.2015 17:04:08splitten |
|
02.06.2015 17:06 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Thema geschlossen da Frage doppelt veröffentlicht.
Das zweite Thema befindet sich mit der Überschrift wie kann ich bei einer variable nur auf True ein skript ausführen ? in der gleichen Konferenz.
Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf