Industry Online Support
Technical Forum
09.12.2008 09:55 | |
Beiträge: 96 Bewertung: (0) |
Morgen zusammen, ich habe eine Anlage mit einem Panel PC auf dem WinCC flexible RT läuft (1024*768). Da der PC ca. 10 Meter von der Produktionslinie entfernt steht, möchte der Kunde nun noch eine Möglichkeit haben ein Panel zur Reperatur/Fehlersuche/Handbedienung direkt vor Ort an der Maschine anzuschließen. Was für ein Panel könnte ich hierfü nehmen? Ich dachte vielleicht an ein Mobile Panel 277 oder an einen Thin Client, den ich in ein Handgehäuse einbauen könnte. Das ganze könnte man doch dann über die Option Sm@rtClient realisieren oder? Ich bin gerade mal dabei die Sm@rtClient Option zu teset und hab daher als Panelersatz für das Panel das dann vor Ort verwendet werden Soll noch einen zweiten PC mit WinCC Flexible RT. Leider funktioniert da nicht so ganz wie ich das möchte. Ich mache das zum ersten mal. Die Sm@rtClient Anzeige muss ich doch auf dem Panel projektieren, auf dem ich die Visualisierung eines bestehenden Systems anzeigen möchte. In meinem Fall also auf dem Panel, welches dann direkt vor Ort an der Anöage angeschlossen werden soll. Hat vielleicht jemand ein PDF wie das ganze funktioniert. Hab auch schon danach gegoogelt und hier im Support geschaut aber ich kann nicht in der Richtung Gettingstarted finden. |
09.12.2008 14:55 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, für die Remote-Zugriff benötigst Du die Option Sm@rtAccess. Wenn Du eine PC benutzt, dann kannst Du auch die SmartClient Anzeige verwenden. Start > SIMATIC > WinCC flexible 200x Runtime > SmartClient Einfach nur die IP-Adresse des SmartServers auswählen und die Übertragsungsgeschwindigkeit (z.B. LAN) wählen. Ach ja, auf dem Panel-PC mit der WinCC flexible RT muss in den Geräteeinstellungen der SmartServer aktiviert sein. Wenn Du die SmartClient-Anzeige im WinCC flexible Projekt nutzen möchtest, dann kannst Du mehr im folgenden Handbuch unter SmartAccess nachlesen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 Bye |
Folgen Sie uns auf