03.05.2022 13:32 | |
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 71 Bewertung: (8) |
Hallo SPIE_SZ, die Sm@artServer/Client Anwendung hat zunächst nichts mit WinCC V7 zu tun und ist eher Bestandteil des WinCC im TIA Portal bis Advanced. Hast du die Anwendung in WinCC V7 integriert oder was ist genau dein Anwendungsfall? Vielleicht hilft die folgender FAQ: Wie können Sie remote auf WinCC Stationen (WinCC V7 / RT Professional) zugreifen? Gruß doubleS |
03.05.2022 13:36 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 27.10.2022 Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo doubleS, vielen Dank für die Antwort. Die Anwendung wird über ein C-Skript gestartet, über den Explorer gestartet tritt dasselbe Problem auf. Der Kunde wünscht sich Zugriff auf das Bedienpanel der Anlage, weil nicht alle Anzeigen/ Funktionen im Leitsystem integriert wurden. Es muss doch möglich sein Sm@rtclient bei laufendem WinCC zu starten, so dass es nicht immer ständig flackert. Schöne Grüße, Sven
Edit: Ohne WinCC passiert es nicht, also ist es doch eher ein WinCC-Problem. |
Zuletzt bearbeitet von: SPIE_SZ am: 05/03/2022 14:29:04 |
|
Folgen Sie uns auf