08.09.2022 11:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33956 Bewertung: (4221)
|
Gib mal in der Online Hilfe den Suchbegriff "VM" ein, |
08.09.2022 16:01 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo LachCraft,
Nicht ganz. Jedem Wert X wird einem Input zugeordnet. Wird der "input" getriggert wird dieser Wert ausgegeben. Die Additionen haben nur den Zweck alle Wert auf einem Ausgang zu bündeln. Daher passiert auch folgendes:
Ich gehe dabei von der Annahme aus das bei einer Webseite nur ein Button betätigt werden kann. Nutzt man aber richtige Taster, so müssen diese gegen gleichzeitige Betätigen geschützt werden. Dieses kann man durch gegenseitiges Verriegel, oder durch ein Sperren des Falschen wertes bei gleichzeitigem Betätigen der Taster, bewerkstelligen. Dazu habe ich zwei Dateien im Anhang.
Auch wenn die Logosoft an die TTL-Technik erinnert ist es nicht 1 zu 1 übertragbar. Die Denkweise einer SPS verfolgt einen anderen Ansatz als eine elektronische Schaltung.
Diesen Punkt hat ixo65 schon sehr gut erklärt. Gruß Ella_68 DateianhangBeispiele.zip (179 Downloads) |
Folgen Sie uns auf