31.07.2022 22:50 | |
Beigetreten: 31.07.2022 Letzter Bes: 10.08.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich habe das gleiche Problem, eine meiner .snp-Projektdateien lässt sich nicht mehr öffnen und LogoSoft v8.3 spuckt nur das bekannte "Unbekannter Fehler" aus. Ich wollte die Vorschläge aus diesem Thread ausprobieren, scheitere aber bereits zu Beginn an einem kleinen Problem: Keines der bekannten Zip-Programme kann die Datei öffnen. Auch nicht 7-Zip, was von kruemi erfolgreich genutzt wurde. Daher hier meine Frage: Wie habt ihr die Projektdateien entzipt bekommen? Wenn es bei euch einfach so ging muss ich wohl damit leben, dass es mein Projekt komplett zerschossen hat... MfG Frank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/01/2022 11:34:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.08.2022 05:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 33052 Bewertung: (4082)
|
Lade doch mal dein Projekt hoch. |
Folgen Sie uns auf